This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5910:寻求更好的解决方案 LDO 建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, LP5907, LP5910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936592/lp5910-asking-for-the-better-solution-ldo-recommendation

器件型号:LP5910
主题中讨论的其他器件:TPS7A20、LP5907

大家好、
客户希望使用 LDO。
以下是规格。

  • 输入电压:2V
  • 输出电压:1.8V
  • Ioutmax:200mA
  • 压降电压:小于200mV
  • 自动放电

您是否会查看并查看更好的建议?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    TPS7A20是 LP59xx 系列的下一代组件。  TPS7A20预计将在今年的第4季度发布 RTM。  改进包括更宽的负载电流范围(高达300mA)和提高了 LP59xx 系列器件的稳定性。  它具有客户要求的功能。  如果您的客户可以在2020年第4季度等待 TPS7A20达到 RTM、我强烈建议您使用 TPS7A20。  否则、LP5907或 LP5910是不错的选择。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我检查了 TPS7A20、最小压差为240mV。  

    您可以确认此规格吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    我认为240mV 压降适用于300mA 负载。  客户仅在要求中使用200mA、这将减少此数字。  我将询问小组在200mA 负载下的压降是多少、以确认其小于200mV。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    测试数据显示、在1.8V 输出和200mA 负载下、TPS7A20在整个温度范围内的压降小于120mV。
    这将满足客户对200mV 压降的要求。

    谢谢、

    斯蒂芬