This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:Vin gt 的行为(&T);Vout

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936634/lm5122-behavior-in-for-vin-vout

器件型号:LM5122

大家好

我的客户具有以下规格:VIN= 15V -26V、Vout=24V、Iout=13A。

LM5122应适合此处、由于 FET 数量较少、因此首选使用升压(而不是降压/升压)。

如果输入电压大于输出电压,在本例中输入电压=26V,会发生什么情况?

它们不介意将输出电压变为26V。  

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    请查看数据表中的此部分。 24V 输出足以支持内部电荷泵。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    银城

    感谢您的快速回复/澄清。

    此致

    Ueli