This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:bq24640输出电压不正确

Guru**** 2392105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936584/bq24640-bq24640-output-voltage-incorrect

器件型号:bq24640

你(们)好

使用 bq24640为超级电容器充电、将电压设置为5.4v、充电电流为8A。

问题是、在上电时、CE 引脚被拉至高电平后、输出电压仅达到大约1.7V、此时它处于空载状态。

加载后、测试 Vregn=5.7v VFB=0.7V PG、STAT LED 始终亮起。  输出电流约为2.7A。 电压未达到5.4V。

请帮助检查随附的原理图

L1为3.3uH、原理图不变。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否移除肖特基二极管 D8并检查 PH 的波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的回复。

    D8尚未删除,我稍后将删除, 请帮助检查 PH 波形。

    已连接 PH 波形。

    谢谢

    星号