This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:为新 iPad 供电

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947086/tps2543-powering-new-ipad

器件型号:TPS2543
主题中讨论的其他器件: TPS2549

大家好、团队、

我有一位客户目前正在 产品中使用 TPS2543、并且希望 升级其当前功能、以便能够为新的 iPad 充电。

您对此有什么建议吗?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    我会推荐 TPS2549。 TPS2549提供12W 充电方案的分频器3。 TPS2543仅提供分频器1和2、分别为5W 和10W。   

    谢谢、

    Emma