This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:批准输出引脚 ESD

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936561/tps92612-q1-approve-output-pin-esd

器件型号:TPS92612-Q1

团队、

我想知道是否有任何措施可以提高 TPS92612-Q1输出引脚的 ESD 性能。

他们希望通过 ISO 10605 +/-15kV 的接触放电和空气放电测试。 我知道这是系统级 ESD 规格。 因此、他们在 输出引脚上添加了 ESDCAN05-2BWY。 原理图和布局如下所示。

但执行 ISO 10605测试时、输出引脚仍然失败。 您对此问题有什么想法吗? 或者、我们是否可以对输出引脚采取任何措施来提高 ESD 性能?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    由于 ESD 二极管用于保护+-15V、并且您希望增强输出引脚的防 ESD 能力、因此我建议您将 ESD 二极管放置在尽可能靠近输出的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    实际上、我们将 ESD 二极管放置在连接器侧。 但在进行 ISO 10605测试时、IC 可能会失败。 (故障率3/300)

    您能否告诉我、我们在 IC 侧如何能够增强 ESD。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是说 ESD 注入连接器侧吗?

    由于 IC 的 ESD 抗扰度水平已经过固定、因此增强 ESD 能力的唯一方法是使用额外的 ESD 抗扰度组件、以及客户是否尝试根据我的建议将 ESD 二极管放置在靠近输出引脚的位置?