This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87503Q3E:第二个 MOSFET 在焊接到 PCB 上后裸片

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87503Q3E, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946010/csd87503q3e-second-mosfet-dies-after-soldering-onto-the-pcb

器件型号:CSD87503Q3E
主题中讨论的其他器件: BQ24170

我在 BQ24170充电器设计中使用的是 csd87503q3e。 在跟踪 PCB 时、我忘记将第二个栅极连接到充电器 IC 的 ACDRV 输出。 由于我已经订购了原型 PCB、我决定使用跳线将第二个栅极连接到第一个栅极。 在检查 MOSFET 是否存在短路后、我注意到第二个栅极和第二个漏极上存在电阻、而第一个 MOSFET 正常。 我在焊接前检查了 MOSFET、它们按预期工作。 我从 DigiKey 订购了 csd87503q3e、因此我确信它们不是假的。 所有其他组件都已焊接到 PCB 上、我使用的是防静电腕带。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslan、

    感谢您关注 TI FET。 很抱歉您遇到问题。 您可以共享原理图吗? 您是否已探测 FET 以确认 VGS 符合预期? 充电器 IC 具有电荷泵、需要提供 VGS >= 4.5V、以保证 FET 的导通电阻。 您在栅极和漏极之间测量了多少电阻? 通常、这应该是一个非常高的电阻。 我假设第一个 FET 连接到输入或适配器电压。 第二个 FET 和充电器 IC 之间有连接、可能会影响电路中的电阻测量。 您还可以通过从源极到漏极进行测量来检查 FET 的体二极管。 让我知道我还能做些什么来帮助您调试您的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslan、

    再次感谢您关注 TI FET。 我正在跟进、看看您是否已解决您的问题。 我可以提供任何其他帮助吗? 我将再给它24小时、如果我没有听到您的反馈、我将假定您的问题已解决、并关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslan、

    感谢 TI 的支持。 由于我没有听到您的反馈、我假设您的问题已得到解决、我将关闭此主题。 如果遇到任何问题、请随时再次与我们联系。