This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:快速切换

Guru**** 2541470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947052/tps2121-fast-switchover

器件型号:TPS2121

您好!

对于 TPS2121中 XCOMP/XREF 模式下的切换行为、我有一些问题。

1。
以下内容来自数据表。

当 CP2>=VREF 时、快速切换时间定义为5us、这意味着 VIN1至 VIN2切换。
另一方面、当 CP < VREF 时、切换时间定义为100us、这意味着 VIN2到 VIN1切换。

这是否仅用于 VIN1到 VIN2的切换?
不用于 VIN2到 VIN1的切换?

2.
VIN2至 VIN1和 VIN1至 VIN2切换是否先断后合?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    可以从 IN1快速切换至 IN2、并从 IN2快速切换至 IN1。 条件是 CP2 (和 PR1均高于 Vref)。 这方面的一个例子是:

    如果 PR1上的切换阈值设置为2V、则当 CP2上升到2V 以上时将发生快速切换、当 CP2下降到2V 以下时将发生快速切换、因为在这两种情况下、CP2 (和 PR1)都高于 Vref。 快速切换的基准电压可能与切换触发电压不同。

    TPS2121中的所有切换均为先断后合。 这样、我们就可以保护通道间导通的源。