请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 您好!
对于 TPS2121中 XCOMP/XREF 模式下的切换行为、我有一些问题。
1。
以下内容来自数据表。
当 CP2>=VREF 时、快速切换时间定义为5us、这意味着 VIN1至 VIN2切换。
另一方面、当 CP < VREF 时、切换时间定义为100us、这意味着 VIN2到 VIN1切换。
这是否仅用于 VIN1到 VIN2的切换?
不用于 VIN2到 VIN1的切换?
2.
VIN2至 VIN1和 VIN1至 VIN2切换是否先断后合?
此致、
OBA