This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:VCC 未通电时的 BATPin 电压。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936521/bq2057w-batpin-voltage-when-vcc-is-no-power

器件型号:BQ2057W

大家好、

您能告诉我 BAT 引脚的绝对最大电压吗?

 使用数据表连接方法、当 VCC = 0V 时、BAT 引脚上是否看不到电池电压?


BATPin 的绝对最大电压为 VCC+0.3V。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    该配置对于 BAT 引脚是可以的。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢你的答复。

    这是否意味着在 VCC=0V 时向 BAT 引脚施加电压没有问题?

    此致。
    Kengo。