This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:关于电感器选择

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936677/tps61032-about-inductor-selection

器件型号:TPS61032

我们的客户目前正在考虑使用 TPS61032、他们要求我确认原理图。

如果您查看其原理图、则电感器为2.7μH μ H。
μH、根据客户使用的条件(如下所示)、使用下面的数据表计算得出的值为17.7 μ V。

*条件如下。
VIN=VBAT=2.8V
VOUT=5V
Iout=0.52A
IL=1.16A
ΔIL=IL×0.1=0.116A
f=600kHz

μH、如果您检查电感器的以下符号、则会发现建议的最小电感值为2.2 μ H。
(μH、大多数应用使用6.8 μ A。)

在上述条件下、对电感器使用2.7μH μ H 时是否存在任何问题?

此外、如果存在任何问题、我是否应该将电感器更改为17.7μH μ H 或更大值、而不是6.8μH μ H?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    请遵循数据表中建议的电感范围。 您可以使用2.7uH 或6.8uH 来确保环路稳定。