This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256C:PCB 设计输出错误

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936890/tps61256c-wrong-output-with-my-pcb-design

器件型号:TPS61256C

您好、请参阅以下 PCB 设计  

但输出大约为2.5V。

问题是什么?

我是否需要连接 A1、A2和 B1、B2?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seonghun:

    我看不到您的布局。 您可以再次分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seonghun:

    我不明白。 您是如何连接外部组件的? 您需要遵循数据表布局指南。 否则会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回复

    我的问题是、我应该同时连接 A1、A2 (即 Vin)和 B1、B2 (即 SW)?  

    或者、我是否可以像我的图片一样使用其中一个?(只需使用 A1和 B1)

    您能解释一下芯片设计、为什么 Vin (A1、A2)和 SW (B1、B2)有2个引脚

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须将 A1、A2连接到 Vin、B1、B2连接到 SW。

    一个引脚无法流动如此大的电流。

    不建议使用试验板来测试 IC。