This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:为了使 TPS544B20正常运行、可以将 CNTL 引脚保持悬空状态

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946486/tps544b20-can-cntl-pin-be-left-floating-for-tps544b20-to-operate-properly

器件型号:TPS544B20

您好!

我想知道 TPS544B20的 CNTL 引脚是否可以保持悬空、以便 TPS544B20可以默认启用而无需任何编程。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS544B20的 CNTRL 引脚没有专门的上拉或下拉电阻。  它是一个高阻抗逻辑输入、如果保持悬空、可能会出现高漂移或低漂移。  不应将其悬空。  如果引脚保持悬空、TPS544B20在通电时可能无法启用其输出。

    如果您想消除上拉电阻器、可以将 CNTL 引脚直接连接到 BP3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的快速回复。

    这意味着、一旦向 TPS544B20提供输入电压并且它不受 CNTL 引脚控制、BP3稳压器将开始调节并提供3.3V 输出电压?

    CNTL 引脚仅控制稳压器的输出电压、并可连接到 BP3以使 TPS544B20始终保持导通状态。

    我是对的吗?

    还有一个问题:

    根据 SMBus 规范,SMBus 引脚:CLK、DATA 和 SMBALERT_N 是否可耐受5.5V 电压?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [LV]这意味着、一旦向 TPS544B20提供输入电压 并且它不受 CNTL 引脚控制、BP3稳压器将开始调节并提供3.3V 输出电压?

    [PJM]是的、TPS544B20上的 BP3稳压器(和 BP6稳压器)不受 CNTRL 功能控制、它们在 VDD 引脚通电时通电。

    [ LV] CNTL 引脚仅控制稳压器的输出电压、并可连接到 BP3以使 TPS544B20 始终保持导通状态。

    我是对的吗?

    [PJM]是的、正确。  默认情况下、将 CNTL 引脚连接到 BP3将使 TPS544B20保持"常开"状态。

    注: 可以更改 ON_OFF_CONFIG PMBus 命令、以便 TPS544B20需要 OPERATION 命令以及 CNTL 引脚、或将 TPS544B20设置为不需要 CNTL 引脚、并将这些设置存储到 NVM、但对于 ON_OFF_CONFIG 的默认值而言、这是正确的。

    还有一个问题:

    [LV] SMBus 引脚:CLK、DATA 和 SMBALERT_N 根据 SMBus 规范是否可耐受5.5V 电压?

    是的、TPS544B20的 CLK、DATA 和 SMBALERT 引脚符合400kHz 级 SMBus 规范、可耐受高达5.5V 的电压。