This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65250:澄清了数据表规格

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936800/tps65250-datasheet-specs-clarification

器件型号:TPS65250

您好!

您能否解释 EC 表中"使能阈值高电平"和"使能高电平"规格之间的差异?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

      一个看起来是直流规格、另一个是上升/下降时的规格。 我们将进行检查并返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请验证。  我们的客户正在尝试做出决定。  他们的 FPGA 具有1.8V 逻辑、因此需要检查逻辑阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户很快就会冻结原理图。  我们明天会与他们进行电话联系。  请尝试获取答案。  

    感谢您的及时支持。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文

    请忽略"使能高电平"和"使能低电平"行、TPS65250/1系列器件可通过与 GPIO 连接的 EN1/2/3引脚编程为不同的工作模式或测试模式、不建议使用此功能、因此请忽略它。  

    2.我还检查了使能阈值上限/下限、见下图。  

    使能信号必须高于最大值(1.9V)。  

    禁用信号必须低于最小值(0.98V)。  

    如果是、 1.8V 逻辑将无法工作。