This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5046直接替代 LM5045

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046, LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946599/lm5045-lm5046-replace-lm5045-directly

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件:LM5046

您好、TI 专家、

对于相移 请求、我的客户希望使用 LM5046替代 LM5045。

我检查 了数据表、它们具有引脚对引脚的可比性。   

LM5046是否可以在不更改任何 BOM 的情况下替代 LM5045?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您查看采用 LM5046规格的设计、以确保 LM5045的所有设计参数值都足以满足 LM5046的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    从表面上看,似乎没有问题,但我正在研究这一点。 希望明天我能有更清楚的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    油箱 JCHK、

    我获得了 LM5045的参考设计、请参阅随附的文件。

    请帮助检查它、 我是否可以使用 LM5046直接替换它。

    如果有更改其他组件、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../6786.snva627b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    相比之下、EVM 的唯一变化是 RD1从30.1K 改为20K。 不清楚为什么要进行此更改、因为它会设置同步整流器与 HO2/LO1和 HO1/LO2的上升沿之间的延迟。 不清楚为什么要更改该值。

    这是否有助于回答您的问题?