This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180D

Guru**** 2522930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC27524, UCC27511, UCC27517, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946636/ucc28180-ucc28180d

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:TIDA-00779UCC27524UCC27511UCC27517UCC27531

尊敬的 TI 团队:

我正在设计一个 PFC 级、以实现2.6kW 输出的充电器额定值。  

在这里、我选择了使用 UCC28180D PFC 控制器、但我想通过任何栅极驱动 IC 驱动两个 MOSFET。
现在、根据您 的参考设计 TIDA-00779、我可以选择 UCC27531D 栅极驱动 IC、其功率为3.5kW。  

该栅极驱动器是否符合我的要求、或任何其他替代栅极驱动器部件是否能够驱动两个 MOSFET

谢谢  

Raja.ar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raja.ar、

    我是否可以知道 MOSFET 的驱动电压高低? 我们还有大量的双通道驱动器作为不错的替代方案。 我的同事将为您提供进一步的帮助。

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Wei 的评论之外、根据您的 MOSFET 栅极电荷、栅极驱动范围和 dv/dt 要求、您还可以使用 UCC27524等双通道驱动器或使用 UCC27511、UCC27517等2个单通道驱动器来驱动 FET。

    2个单通道 IC 将确保从驱动器到 FET 的紧凑布局、并使用更多的电路板面积、而双通道则需要更少的组件和更小的电路板面积。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    驱动栅极电压为4V、参考设计(TIDA-00779)中的此类排列进行了规划。  

      

    请仔细查看、建议我是否可以使用相同的设计

    谢谢  

    Raja.ar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC27531在栅极驱动电压(VCC/VDD)为4V 时不起作用。 此 IC 的 UVLO 为9V、可将 VCC 置于建议的工作条件之外。

    此外、我们的大多数驱动器的 UVLO 约为4.5V、因此需要最低5V 的栅极驱动电压。

    此致、

    -Mamadou