This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:无负载、但消耗大量电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936857/tps55340-no-load-but-drawing-lots-of-current

器件型号:TPS55340

我使用 TPS55340将3.7V 电池电压升高到24V。  由于输出端没有负载、我注意到 TPS55340变得非常热、电池消耗的电流大约为200mA。  我将获得20V 的输出、而不是预期的24V I、FB 为~ 1V。  我将尝试找出电流将流向的位置。  有什么建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题可能与布局有关。  接地层位于底部、我通过自己的过孔将每个引脚接地。  我返回后、顶部的引脚10-12和13-14基本上短路、现在一切都正常。  我不知道为什么会产生影响。现在一切都很酷、只有几 mA 的电流消耗和完全24V 的输出。  奇怪。