This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助推荐充电器芯片:

Guru**** 2768835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ24072, BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947037/please-help-recommend-the-charger-chip

主题中讨论的其他器件:BQ25619bq24072BQ24157

设计

请帮助推荐充电器芯片:
1000至1500mAh 锂电池;
输入为 USB 充电模式、即输入电压为5V;
输出约为5V/300mA;
控制接口可以是 I2C;
向我推荐几种尺寸大、价格便宜且经济实惠的车型;

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25619是一 款采用 QFN 封装的 NVDC 电源路径、I2C 主机控制的开关充电器、充电电流高达1.5A。

    bq24072 (和相关系列成员) 是一款采用 QFN 封装的 NVDC 电源路径独立(无 I2C)线性充电器、充电电流高达1.5A。

    BQ24157是一款采用 WCSP 封装的 I2C 主机控制型开关充电器、不带电源路径、充电电流高达1.5A。

    此致、

    Jeff