尊敬的 TI 团队:
对于平衡 MOSFET、MOSFET 的导通时间周期 为75ms。 MOSFET 的关断时间周期为175msec。 占空比为30%。我想增加 MOSFET 的导通时间周期、我该怎么办? 电池电压为3.7V。 根据我们的占空比公式、平衡电池电压为3.4V 需要多长时间? 请任何人帮忙。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
对于平衡 MOSFET、MOSFET 的导通时间周期 为75ms。 MOSFET 的关断时间周期为175msec。 占空比为30%。我想增加 MOSFET 的导通时间周期、我该怎么办? 电池电压为3.7V。 根据我们的占空比公式、平衡电池电压为3.4V 需要多长时间? 请任何人帮忙。
您好、Minanath、
占空比实际上相反。 平衡在70%的时间内处于开启状态、20个12.5ms 周期中的14个周期。 其余6个周期平衡关闭、1个周期用于滤波器稳定、5个周期用于测量5节电池。
平衡时间 将取决于您需要平衡的容量。 有效平衡电流是路径的平衡电流 x 占空比。 因此、如果3.7V 至3.4V 的容量为100mAh、则需要平衡100mAh
如果您的平衡电流为100mA、则在占空比下、有效平衡电流为100mA x 0.7 = 70mA。
平衡时间是容量除以有效电流: 100mAh/ 70mA = 1.43小时
如果您需要平衡多节电池、还需要考虑算法占空比。 如果要进行向下平衡的电池相邻、则不能也不应同时进行平衡。 您可以平衡一个、然后平衡另一个或每隔一个电池、以获得50%的算法占空比。 如果您选择一次平衡一节电池、则算法占空比将会更低。
因此、您可以将其指示为[平衡时间]=[平衡能力]/([平衡路径电流] x [平衡占空比] x [算法占空比])