This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:有关 OC 引脚的 Rs 电阻的问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945995/ucc25600-questions-on-rs-resistance-of-oc-pin

器件型号:UCC25600

让我来询问一下数据表的图13。(UCC25600)
我知道 OC 电平由 Rs、Rp、Cs、Cp 设置。
如果它具有相同的 OC 电平、那么如果 Rs 值较高(例如 Rs= 100kohm 与1 Mohm)、是否会出现问题?
如果电阻值较大、感应电流是否会变得更小并成为问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这会使您的过流保护功能比您计划的要早关闭您的设计。

    我建议使用数据表中的表2正确设置图13的过流保护。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问的是、当电阻值在相同的 OC 电平下较高时、这是否是一个问题。
    例如、如果两者的 OC 电平与下图所示相同、
    1 (Rp:1k Ω、Rs:100k Ω)
    2 (Rp:10Kohm、Rs:1Mohm)

    由于 OCP 与相同的 OC 电平、因此 OCP 的运行方式相同。
    但是、这是否会成为一个问题、因为#2的 RS 绝对值很高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    较高的阻抗确实使设计更容易受到噪声的影响。  从理论上讲、这应该仍然起作用;只要您遵循数据表中的指导原则来设置它、您应该怎么做?

    此致、