This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:bq25606

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ24075, BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936548/bq25606-bq25606

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ24075BQ25616

您好、先生、

我的客户使用 MP2625、我建议使用 bq25606进行更换。

客户的状况是

0~10 Ω 降额 C (JEITA 减少电流)

10~45°C (正常)

45°C (停止充电)

我们检查 bq25606规格。 看起来它仍然可以在45~60°C 下充电、但会降至4.1V、我们是否可以让它在45°C 以上停止充电?

如果不可能、我们是否有其他器件可以替代 MP2625?

另外、如果 bq24075能够满足上述客户的条件吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    BQ25606/BQ25616/BQ25616J 应正常工作。

    Sharafadeen 将支持 BQ24075问题。

    谢谢、

    宁。