This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:[紧急]使用同一文件对多个板进行编程...但数据有所不同...!

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90SEQ48EVM-560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936658/ucd9090a-urgent-programming-multiple-boards-with-same-file-but-differences-in-data

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: UCD90SEQ48EVM-560

这是一项紧急请求。

我有一位客户使用 具有插座的 UCD90SEQ48EVM-560、以便能够以相同的基本设置交换 UCD90A 器件的输入/输出并对其进行编程。

他们使用相同的设置和相同的*。fifsp 文件对两个器件进行了编程、但发现以下地址中两个器件之间的数据存在差异:

地址十六进制:0000018D20~0000018E70

这些地址值存储了什么内容?

2.如果编写了相同的程序、不同器件在整个过程中的这些值是否可以不同?

谢谢、

Darren