This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:当输入电压超过 Vmax (70V)时 LM5160的行为方式

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5161, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936706/lm5160-how-lm5160-will-behave-when-vin-over-vmax-70v

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件: LM5161LM5164

你(们)好

我的客户使用 LM5160为应用提供18V 电压。  

由于一些机密信息、我将在线程跟踪工具包中编写应用程序。

LM5160的外部电源电压将为 DC48V、客户希望了解 LM5160在外部电源供电时的行为

电压超过 LM5160的输入电压(最大值) 70V。

他之所以提出这一问题、是因为他担心电压是否也会施加到应用中并在内部造成破坏

应用。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果 Vin 超过 LM5160的绝对最大值、则器件可能会因电压过载的内部 MOSFET 而损坏。 因此、请不要让您的客户使用超出其绝对最大值的器件。

    客户可以选择100V 1A 器件 LM5161或 LM5164。

    谢谢

    李丹尼尔