This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:使用 MPS MP165x 将 TPS562202 SOT-563封装更改为 BOM 的问题

Guru**** 2562240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947019/tps562202-question-for-tps562202-sot-563-package-to-bom-to-bom-replacement-with-mps-mp165x

器件型号:TPS562202

大家好、

由于我们采用 SOT-563封装的新型 TPS562202/3202器件具有与 MPS 的 MP165x 相同的引脚排布(在客户中广泛使用)、客户希望检查我们是否可以使用以下 MP165x 的原理图和 BOM 直接替换客户电路板(除了芯片外不更改 BOM)、 尤其是对于 BST 电容 C3和 FB 电阻器 R3、您能帮助确认吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    是的、我们可以。