This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:关于在 VIN 为4.8V 或更高时使用二极管

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936668/tps61022-about-using-diode-when-vin-is-4-8v-or-higher

器件型号:TPS61022

您好!

我之前曾在下面的线程中询问过、当 VIN 高于4.8V 时、如何使用二极管。
Thread 表示高侧 PFET 的额定电压为4.8V。 是这样吗?
SW 引脚电压通常在0V 和 VOUT 之间波动、因此我认为它将是4.8V 或更高。
您能给我更多信息吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    从 SW 到 Vout、PFET 的额定电压为4.8V。 从 Vout 到 SW、PFET 的额定电压为6V。 因此、在0V 和 Vout 之间的 SW 引脚摆幅没有问题。