This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:反相拓扑

Guru**** 2393485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936506/tps82130-inverting-topology

器件型号:TPS82130

你(们)好  

]我在反相拓扑中使用 TPS82130。 VIN = 12V、Vout = 0V、GND =-5.5V。 是否存在超出输入限值(Vin max =17V)的问题,电感器是否饱和并导致输出中出现尖峰?

所附为原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于器件,如果 GND 为-5.5V,则输入电压将为 Vin+|GND|。

    建议不要超过 建议的工作电压(VIN 引脚为17V)。

    器件可正常工作的建议运行条件/电压。

    此致、

    赵永