This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:我们能否在该设计中消除任何无源器件并降低升压电感?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946837/tps55340-can-we-eliminate-any-passives-in-this-design-and-reduce-the-boost-inductance

器件型号:TPS55340

大家好、

我的客户现在正在打印用于原型设计的电路板、因此我需要在今天之前将其移交给他们。

它们在升压配置中使用 TPS55340、并利用了过去的原理图。  

其设计要求如下:

输入电压最小值= 5.5V

输入电压标称值= 9

输入电压最大值= 12V

输出电压= 28V

输出负载电流= 0.8A

开关频率= 630kHz。  

最高环境温度= 60C

他们有以下问题。

我们能否将升压电感器(当前为10uH)降至6.8uH? 以下链接中提供的电感器规格是否足够?  

https://www.mouser.com/datasheet/2/597/xal4000-270751.pdf

2. TI 能否帮助确定我们是否可以从此设计中消除任何无源器件(电容器、电阻器、电感器)? (空间宝贵)。

3.是否需要电感器(L405)? 它看起来是 π 型滤波器。

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1、最小输入电压和最大负载条件下的输入电流将在5A 范围内。 如果使用较小的电感、纹波电流将增大、因此对于6.8 μ H、纹波电流的范围为40%甚至更多、因此您需要至少能够提供6A 电流的电感器。 如果您希望以最小 VIN 提供满负载、

    2.如果没有具体需求、我认为可能不需要串联1欧姆电阻的输出电容器。 R418对于测量稳定性很有用、但如果您想节省空间、可以将其移除。 R414提供了将组件同步到特定频率的机会、但您可以将引脚 SYNC 直接接至 AGND。

    L405是一个滤波器和去耦电容器。 器件无需运行、但这可能有助于解决 EMI 问题。