This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59282:空白引脚:状态。

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59282, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936566/tlc59282-blank-pin-status

器件型号:TLC59282
主题中讨论的其他器件: LP5018

我们是否可以将空白引脚直接接地?

我们仅使用一个 IC 并通过 I2C 对其进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    可以将 BLANK 连接到 GND。 这样、当您锁存数据时、输出将立即发生变化。 但我怀疑 I2C 协议可用于与 IC 通信、因为从器件不会将 ACK 信号返回到您的控制器。

    您能否帮助分享有关您的应用的更多信息、例如每个通道的 LED 数量和 LED 的电流? 我们可能还有其他 I2C 器件、可为您推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有通过 i2c 控制的16位数据输出器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    因此、您不会将 TLC59282用作 LED 驱动器、对吧? 您能否帮助分享您设计的应用? 如果您需要16个通道来控制16位数据、我想您可以看一看 LP5018、它具有18个单独具有12位 PWM 输出的通道。 您可以将它们设置为 FFh/0、作为开/关。