This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:设计计算器工具

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946897/tps2421-1-design-calculator-tool

器件型号:TPS2421-1
主题中讨论的其他器件:TPS2595

各位专家、您好!

我有以下问题。 请回答这些问题吗?
1. TI.com 上设计计算器工具的修订版是否为最新版本?
2.是否需要 VOUT 引脚附近的 CLoad?   
3.我是否需要考虑设计计算器工具的 ILOAD-max 的浪涌电流?
4.关于  设计计算器工具中的 R-tol、CLOAD-tol 和 CCT-tol,如何设置该值? 例如、如果 RRSet 选择30Kohm/5%、则 R-tol 设置为0.05、对吧?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    请参阅下面的我的回答。

    1. TI.com 上设计计算器工具的修订版是否为最新版本?
      1. 是的
    2. 它是否需要 VOUT 引脚附近的 CLoad?   
      1. CLoad 是电子保险丝输出轨上存在的总电容。
    3. 我是否需要考虑设计计算器工具的 ILOAD-max 的浪涌电流?
      1. 浪涌电流由电子保险丝调节、如 数据表的第8.4.1节所述。 建议仅在电子保险丝输出完全上升后加载输出。您可以将 TPS2421的 PG/Pin 连接到启用下游负载。 这将减少内部 FET 上的应力并有助于成功启动。  
    4. 关于  设计计算器工具中的 R-tol、CLOAD-tol 和 CCT-tol、如何设置该值? 例如、如果 RRSet 选择30Kohm/5%、则 R-tol 设置为0.05、对吧?
      1. 是的。 必须输入5%的容差为0.05  

    TPS2421是一款旧器件。 如果您可以提供以下信息、我建议您使用具有成本优势、尺寸更小且功能丰富的最新器件。

    • VIN (最大值)=
    • Iload (最大值)=
    • COUT (最大值)=
    • 所需的保护特性=  

    作为起点、您可以查看 TPS2595

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我稍后将通过电子邮件发送客户状况。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    当然、我们可以通过电子邮件接收。