This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51117:建议使用直流/直流降压

Guru**** 2513035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946936/tps51117-dc-dc-buck-recommended

器件型号:TPS51117

大家好、

我一直在寻找一款符合以下要求的降压转换器:

  1. VIN= 4V-28V
  2. Vout =3.5V
  3. Iout=4A,峰值 Iout=8A

如果 Vin=28V、Vout=3.5V、则占空比为12.5%

如果 Vin=4V、Vout=3.5V、则占空比为87.5%

TPS51117能否满足这些要求?

是否有其他器件适合这种情况?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen

    由于 TPS51117的最短关断时间限制、我不确定 TPS51117在8A 负载和高开关频率下是否能够支持87.5%的占空比。

    您是否对开关频率有要求? 您可以提供范围或特定值、我可以在工作台上进行检查。

    根据您的特定要求、我目前尚未找到其他单通道降压控制器/转换器解决方案。 由于我的一些同事今天休假、我将在下周一再次与他们核实、并向您提供反馈。

    此致、

    Andrew Xiong