This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:禁用时低侧 FET 的状态?

Guru**** 2815095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945359/tps65400-status-of-low-side-fet-when-disabled

器件型号:TPS65400

大家好、团队、

如果 ENSW1-4为低电平、那么内部 LS FET 的状态是什么? 是否可以禁用电源轨并使输出电容器放电的输出为低阻抗?

或者、我们是否需要使器件保持启用状态并通过 PMBus 将电源轨设置为0V 以对输出电容器进行放电?

这对于正确的加电定序也很重要。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    当 ENSW1-4为低电平时、内部 LS FET 关闭、没有释放输出电压的有源放电功能。 如果客户希望快速对输出电容器放电、则使用 PMBus 调节输出电压是一种很好的方法。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vincent、

    如果我们通过 PMBus 将 Vout 设置为0V、那么实际输出电压将是多少?

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hans

      根据 Vincent 的意见、如果您将 PMBus Vout 设置为0V、它应该会达到0V。 让 Vincent 确认。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans  

    当 ENSW1-4为低电平时、内部 HS 和 LS FET 关闭、Vout 没有放电功能。  

    您可以添加虚拟负载以对 Vout 进行放电。  

    如果没有负载、Vout 将只由 FB 分压电阻放电。  

    实际上、对于 TPS65400、我们无法通过 PMBus 将 Vout 设置为0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是否可以问 PMBus 可以设置的最小输出电压是多少?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans  

     最小 VREF 可设置为0.6V,然后最小 Vout 将设置为 VREF*(1+RtoP/Bottom)。