This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400反馈补偿响应时间

Guru**** 2532470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946715/tps65400-tps65400-feedback-compensation-response-time

器件型号:TPS65400

您好!

我正在进行使用 TPS65400的设计,我在电流共享应用中使用 SW1和 SW2 --生成0.9V@6A (最大值)(原理图随附),我们从 TPS PMIC 生成的0.9V 用于为受测器件的内核电压轨供电。

问题:如果负载在短时间内需要更大的电流以保持电源轨上的最小 IR 压降、TPS 的反馈补偿电路的响应速度将是多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      在设计 Cout 满足瞬态要求后、您可以使用 PSpice 仿真检查性能。 该器件在 TI.com 产品网页上提供了瞬态模型。  

    您可以从此处下载 PSpice for TI 免费仿真器

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Madan  

    当在短时间内存在大负载需求时、我们通常会增加 Cout 并 一起调整补偿电路、以满足您的负载瞬态要求。  

    您的负载瞬态阶跃是多少? 和持续时间?  

    负载瞬态时的过冲/下冲规格是多少?  

    我可以为您提供 Cout 和补偿的建议值。