This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有开/关控制功能的 LDO 35V 1A

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, UC1836, UC1834, UC2834, UC3834, UC2836, UC3836, UC2835, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946398/ldo-35v-1a-with-on-off-control

主题中讨论的其他器件:LM317UC1836UC1834UC2834UC3834UC2836UC3836UC2835TPS7A47

你(们)好  

您能不能建议使用输入电压为 MAZ 35V  输出 电压为6.3V  1A 、  具有开/关控制的 LDO

谢谢~!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    类似 LM317的器件可以执行此转换。 请记住、通过该差分提供1A 电流将导致大量耗散并使器件发热。

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron

    感谢您的再次光临。

    我需要一个具有使能引脚、 开/关控制的引脚。

    它似乎没有使能引脚,对吧?

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    很难设计具有35V 输入和6.3V 输出以及1A 电流的线性稳压器。  由于器件上耗散的功率量、这将比正常线性稳压器花费更多的时间。  LDO 的功耗将为1A*(35V-6.3V)=28.7W。  在典型情况下、一旦您开始在 LDO 上耗散1-2W 的功率、您就需要注意热耗散。  您可能需要考虑使用开关转换器模块、如果是这样、我们可以帮助您找到合适的工程团队。  如果您确实需要在这些输入和输出电压下使用线性稳压器的优势、则仍有一些选择。  它们都涉及将热量分散在多个器件上。

    选项1:在 LDO 前面放置一个串联电阻、该电阻将在1A 时耗散大部分功率、但在 LDO 前面将保持7.5V 左右的电压。  

    选项2:假设您需要 LDO 的性能、请使用开关转换器模块将35V 转换为大约7.5V 的值、然后使用 LDO 将7.5V 转换为6.3V

    方案3:使用线性稳压器控制器、并在可散热的大型封装中放置晶体管。 我们的一些线性稳压器控制器包括 UC1834、UC1835、UC1836、UC2834、UC2835、 UC2836、UC3834、UC3835和 UC3836。  

    请告诉我哪一个选项最适合您、我们可以在此处讨论更多详细信息。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    如果您想在此配置中尝试使用 LDO、请尝试使用 TPS7A47。 您仍需要注意耗散、如 Stephen Z 提到的那样。  

    ~ Aaron