This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:PFM 或 FPWM?

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946892/tps560430-q1-pfm-or-fpwm

器件型号:TPS560430-Q1

TI 专家祝您愉快、

我正在阅读有关 TPS560430-Q1 PFM 和 FPWM 版本的内容。 我知道 PFM 在轻电流负载期间可提供更高的效率(我的应用消耗的电流最大约为220mA)。

但 FPWM 具有低输出电压纹波、严格的输出电压调节和恒定开关频率。

请问与 PFM 相比、FPWM 量化的低输出电压纹波和严格的输出电压调节是什么?

 

我看到 PFM 和 FPWM 版本 具有如下所示的相同 Vref 电压容差。 因此、与 PFM 相比、我不理解 FPWM 的"严格输出电压调节"是什么意思。

能否有人帮助我启发我、以便我可以决定选择 PFM 还是 FPWM?  谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    PFM 和 FPWM 版本的基准电压精度相同。  

    对于 PFM 模式运行、输出电压必须略高于 Vref、误差放大器才能输出比降低开关频率的命令更低的电压、因此轻负载下的输出电压调节不如负载>150mA。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andy。