This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:电源与市电

Guru**** 2512905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946743/ucc28070a-power-versus-mains

器件型号:UCC28070A

你好

我正在设计基于 UCC28070A 的1500W PFC。 要求在120VAC 至264VAC 范围内为1500W、低于120VAC I 使用峰值限制来限制功率。 问题在于、在230VAC 至264VAC 范围内、264VAC 时的输出功率从1500W 变为大约2000W。

VinAC 电阻分压器将120VAC 放置在与3级相对应的1.3V 电压下(数据表中的表1)、将230VAC 放置在与7级相对应的2.5V 电压下。 这在 aprox 1550 W 下提供了功率限制、这是可以的、但当增加市电电压时、它似乎不会过渡到8级、这应该发生在240VAC、所以功率限制只是随电压的平方(264/230)^2=32%>2000W 而增加、这是非常大的。

问题出在哪呢?

克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户3863678、您好!

    感谢您关注 UCC28070A PFC 控制器。

    根据 UCC28070A 数据表(第21页)的表1、为了达到8级、VINAC 信号的峰值必须超过2.6V。
    请检查 VINAC 引脚在230VAC 和264Vac 时的信号振幅。  信号峰值可能会被钳制或舍入、然后才能达到2.6V。   此外、检查分压器以验证该比值是否提供了预期的给定线路峰值所产生的正确 VINAC 振幅。  

    此致、

    Ulrich