This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:PMID 3.3V 电压输出?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, PMP21884, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946876/bq25150-pmid-3-3v-volt-output

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: PMP21884BQ25155

您好!

据我了解、PMID 是 BQ25150的稳压输出、VIN 和电池路径合并到馈送系统负载的位置。
参考下面的参考设计(PMP21884)-正如我在输入(?)下列出的红色 PMID 中圈出的那样 将其范围声明为3V-6V。

我的问题-
1) 1)实际上是否可以从 BQ25150获得3.3V 稳压输出、如果是、我应该怎么做才能实现这一点?  
2) 2)如果不是、您建议使用其他哪种锂离子充电器芯片;具有电源路径、i2c、1.5-2A 稳压3.3V 输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您发布的图片未正确上传。

    BQ25150不会调节 PMID 的输入电压。 它只是一个开关。 BQ25155具有一个稳压 PMID 引脚、此引脚的输出选项为4.2V 至一个开关、并且还有一个电池电压偏移。 要获得3.3V 电压和高达2A 电流、我建议使用 TPS6208833等直流/直流转换器