This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A24:RT/CKL 灌电流/拉电流规格。

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946878/tps54a24-rt-ckl-sink-source-current-spec

器件型号:TPS54A24

我想使用 SYNC。 功能。

同步 OSC 具有+/-4mA 功能。

 振幅为 3.3V-0V

 频率为1MHz

 占空比为50%。

请 告诉我 RT/CKL 灌电流/拉电流规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RT/CLK 引脚仅在处于 RT 模式时提供电流。 在 RT 模式下、引脚稳压至~0.5V、通过电阻器的电流设置开关频率。 kΩ µA 的电流非常小、因为最小 RT/CLK 电阻为30.1 μ A 时、仅产生16.6k Ω 电流。 一旦 CLK 源将 RT/CLK 引脚拉为高电平、用于调节引脚电压的电路拉电流就会关闭、引脚处于高阻抗状态。 具有+/-4mA 电流的电源在驱动引脚时不应有任何问题。 外部组件应该是加载 CLK 源的唯一组件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。