请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36006-Q1 大家好、
您能告诉我 LMR36006AQRNXRQ1的输出电压容量是多少?
我在 产品文件夹页面 上发现输出电压(最小值)(V)分别为1V 和输出电压(最大值)(V)分别为57V;https://www.ti.com/product/LMR36006-Q1
但是、我想知道它是否正确、因为我在数据表中找不到该规格。
此致、
Ochi