This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:调光 PWM 规格与放大器;计算器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945720/tps61194-q1-dimming-pwm-spec-calculator

器件型号:TPS61194-Q1

你(们)好

请回答我客户的问题。

TPS61194-Q1 PWM 频率为100Hz 至20KHz、PWM 最大开/关时间= 0.5us。

使用 PWM 频率200Hz 时、最小占空比是多少?

2. 如果您有每个 PWM 频率的占空比计算公式或工作表、请分享。

3. 如果您有  TPS61194-Q1的计算器、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    1.0.5us/(1//200)。

    最短导通时间不会随频率的变化而变化。

    详细的设计过程包含在数据表中、我们尚未为此开发其他计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯  

    感谢您的快速回复。

    1.0.5us/(1//200)。

    最短导通时间不会随频率的变化而变化。

    -> 那么、我是否应该说对调光 PWM 占空比的1%至100%控制没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    它实际上与 PWM 频率相关。 最小占空比为0.5us/(1/fpwm_maximum)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    还有其他问题吗?