This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:竞争对手器件

Guru**** 2514535 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23514, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946567/ucc23514-competitor-device

器件型号:UCC23514
主题中讨论的其他器件: UCC23513

大家好

如果我们问 UCC23514、您会介意吗?

我们假设 UCC23514是为替代其他器件而开发的。
所以、如果您有销售推广文件、您可以与我们分享吗?
(因为我们不识别 UCC23513和 UCC23514之间的用例或用例。)

如果您包含机密内容、能否直接向我们发送?
电子邮件地址: matsumoto-h@macnica.co.jp

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、非常感谢您的提问。

    是的、您的理解是正确的。 我是否可以知道您最感兴趣的是哪种类型的信息?

    UCC23513和 UCC23514之间的差异和用例。 以下是您的信息的一些主要差异。

    UCC23514采用8引脚 DWV 封装、具有5kVrms ISO 额定值和>8.5mm CLR/CPG - 4A 拉电流、5A 灌电流、光兼容单通道隔离式栅极驱动器、由于其每侧有8引脚、4引脚、因此它提供了不同的功能引脚、包括米勒钳位、分离输出、单输出和以发射器为基准的 UVLO。

    UCC23513采用6引脚扩展 SO-6封装、具有5.7kVrms ISO 额定值和>8.5mm CLR/CPG - 4A 拉电流、5A 灌电流、光兼容单通道隔离式栅极驱动器、因为它在一侧只有3引脚、因此该器件没有其他特性旋转选项。

    它们属于同一系列、大多数其他功能也相同、例如 UVLO 和峰值电流等

    希望它能为您提供帮助。

    最棒的

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei San

    非常感谢您的回复!

    我是否可以知道您最感兴趣的是哪种类型的信息?
    ->我们有兴趣比较 TI 的一款产品和竞争对手的一款产品(Avago、Toshiba)。
      例如、TI 的引脚与竞争对手的引脚兼容、、出色的电特性、、
      如果包含机密信息、是否可以发送私人信息?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matsumoto-San、

    是的、我将通过电子邮件联系您。 您能否将此主题标记为已验证?