This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:有关 SM72442、SM72445的 AIIN 引脚的查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SM72445, SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946667/sm72442-inquiries-related-to-aiin-pin-of-sm72442-sm72445

器件型号:SM72442
主题中讨论的其他器件:SM72445

你好。
请查询有关 SM72442和 SM72445的 AIIN 引脚的信息。
在数据表中、AIIN 引脚是输入电流感应引脚、如下面的屏幕截图所示。
顺便说一下、3V 电压当前由 AIIN 引脚输出、从而导致故障。
在 MPPT 模式下不生成3V 输出、但在 PM 模式运行中生成3V 输出。
请为此提供技术支持。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢 您发帖。  很抱歉、我对您的问题感到困惑。 您认为"3V 电压当前由 AIIN 输入输出"是什么意思?  它是一个输入引脚。 如何从该引脚获取输出信号?  此外、您能否描述您的电流感应放大器?  这不清楚您使用的是什么。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi