This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:电池未充电!

Guru**** 2519520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946797/bq24166-battery-not-charging

器件型号:BQ24166
主题中讨论的其他器件:BQ24165

您好!

我尝试尽可能严格地遵循参考设计原理图、但我的电路板未对连接的电池(来自 SparkFun 的3.7V 单节锂聚合物电池)进行充电。 CHG LED 始终亮起、并且已插入数天。 我拔下了主电源并让电池耗尽。 在插回电源并等待一整晚后、电池仍然电量耗尽。 我不使用 USB 电源输入或 TS 功能。

是否有人看到此原理图有任何明显的问题? 我将 R4 (ISET)替换为100 Ω 电阻器。 没有变化。 我意识到 VPDM 底部电阻为100k、而数据表建议使用10k (哎呀)。 但我认为比率仍然正常。 我还没有了解范围、所以我只是想收集想法/潜在问题的领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TS 引脚的电压是多少?  要在该器件上实现 TS 功能、您必须在 DRV 至 TS 至 GND 之间放置大小相等的电阻分压器。

    此外、由于 USB#全部被拉至高电平、器件处于 HiZ 模式、即使您使用 IN 输入电源。  您将需要使用第17页的 d/s 表1为 USB 输入设置输入电流限制 、即使您不使用它。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复! TS 引脚连接到 DRV 引脚。 在数据表第9页-"将 TS 连接到 DRV 以禁用 TS 功能。" 这是不正确的吗?

    同样、对于 IUSB 值:第8页-"USB1、USB2和 USB3对 IN 输入没有影响。" 我是否误解了它? 高阻态模式是否仍会禁用 IN 输入?

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您在 TS 引脚上是正确的!  

    但在表1的上方有以下语句:

    将 IUSB1、IUSB2和 IUSB3驱动为高电平会将 bq24165/6/7置于高阻抗模式、无论输入是连接到 USB 还是输入、降压转换器都会关断。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    啊、好的。 谢谢! 这很可能是我的问题。