This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:电池检测和充电开始的另一种工厂测试方法(3497777号之后的后续操作)

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946800/bq24172-another-method-for-factory-test-of-battery-detection-and-start-of-charging-follow-up-to-post-3497777

器件型号:BQ24172

感谢您回答我的相关问题(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/946540/3497777#3497777)。

我们可能希望尝试另一种策略来测试电池检测电路、我们想知道这种替代方法是否安全。

我们希望通过10欧姆电阻器在 VBAT/GND 之间连接一个设置为6.5V 的电源和低电流(例如200mA)、并观察 STAT 引脚。

基准测试表明、这是可行的、并且似乎不会产生任何意外的电流路径。

您能否确认此替代方法是否安全可靠?

非常感谢您的帮助、

—杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    其他客户已成功使用此方法。  

    此致、

    Jeff