This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540B:具有30A 浪涌电流保护功能的直流/直流转换器

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946216/tps54540b-dc-dc-converter-with-protection-for-30a-inrush-current

器件型号:TPS54540B

大家好、

对于客户提出 的具有30A 浪涌电流保护功能的直流/直流转换器的请求、我想询问您的建议。
此应用程序用于手持设备清洗设备

以下是要求:
VIN= 20V
Vout= 12V 压缩机
Iout= 4A

问题是压缩机的浪涌电流为30A。

对于此部件、我们可以为客户提供哪种最佳的直流/直流转换器? 客户也更喜欢 PDIP 封装、但初始要求中没有可用的 PDIP 封装。

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想您需要 至少能够提供10A o 20A 电流的转换器。

    您至少需要让电机开始转动、以便电流下降到  

    接近正常的较低值。   

    这是客户的问题。  它们必须确定

    使电机开始转动以使其运转所需的最低电流

    然后选择电流限制接近该值的转换器。

    我认为您无法选择使用运行电流。

    选择器件后、您可以获取 EVM 并进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    非常感谢您对此主题的支持。

    在向我们的客户分享您的信息后、我得到了以下回复:
    他们担心使用20A 转换器的尺寸和效率、因为如果转换器在10%负载(2A)下运行、效率会降低、并且他们希望转换器的尺寸较小(该类型转换器的尺寸是多少)?

    他们想在转换器输出端添加 NTC 热敏电阻以进行浪涌电流抑制工作?

    请告诉我您的意见

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为 NTC 可能起作用、但它可能需要相当大的电流才能获取电流。

    同样、客户必须使用电机负载对其进行测试。

    我认为、使用我们的其中一个10A 转换器或模块、也许可以与 NTC 一起使用。

    我认为在4A 运行负载下、eff 可能仍然正常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您有哪些10A 转换器可用?  它们是穿孔的吗?  

    我想使用 NTC 热敏电阻测试一些选项、以检查哪一个最适合  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请浏览我们的网站、查找合适的转换器。

    我们还有可能起作用的模块。

    控制器始终可以选择。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    我正在读取 BOUT 集成负载开关。 我看到了一些具有小负载的示例。 这些是此应用所能接受的吗? 4A 稳定电流和30A 浪涌  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您可以找到一个能够处理浪涌电流或具有软启动功能的电流、那么这可能会起作用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!