This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:电源正常、与使能无关

Guru**** 2516660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946554/tps7a45-power-good-independent-of-enable

器件型号:TPS7A45

我们是否有一个具有使能功能的3.3V -> 1.8V/500mA LDO、其中 PG 输出独立于 EN 引脚?

例如、如果通过 EN 引脚关闭 LDO、则 PG 是否会保持有效状态、直到输出放电至低于设定电压的95%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    但愿你一切顺利。

    由于 PG 正在将输出与基准进行比较、因此我认为我们没有使用独立基准的任何 LDO、一旦禁用、它们就不会关断。

    他们可以使用主管吗?  

    ~ Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-我建议使用监控器-只是想先了解 LDO 产品系列

    Steve