This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:输出振荡

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946789/tps54541-output-oscillating

器件型号:TPS54541

问题

无论负载如何、我的 TPS54541设计的输出都不稳定(我没有将负载推至500mA 以上、担心会损坏器件)

规格
VIN = 24V Vout = 5V Iout = 0 - 5A

示波器屏幕截图

以下捕获没有铝制大容量100μF μ F 输出电容器、因为我在封装尺寸方面出错(太小)

[10x 探头-> 2V/div / 100ms/div]

无负载示例-每300ms 从~10V 振荡->~5V

负载为0.5A -每600μs μ s 在~10V -> 5V 的范围内振荡  

插入大容量输出电容器(置于电路板上)后、振荡仍然存在、但振荡频率发生变化(无负载-每800ms 从~10V 振荡~5V)

设计信息

以下是稳压器的原理图和布局代码段:

我猜这是一个与补偿相关的问题、尽管从 WEBENCH 推荐的设计来看、补偿方案并不是太相似:

关于布局、我尝试对评估板的布局进行仿真。

以下是 TPS54541的 BOM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的原理图和图像未通过。

    但是、如果设计需要在输出端使用100uF 电容、则需要包含该电容。

    您可以尝试将其"破解"到板中、看看这是否有用。

    此外、请使用该器件的 TI 产品文件夹中的计算器工具检查您的值、以确保正确。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回复-我已编辑过帖子、以便现在显示图像。

    我已经尝试过前面提到的100uF (通过将组件倒在上面)、它确实改变了特性、但振荡仍然存在。 根据数据表和评估板、并非所有应用都需要大容量电容(例如、大容量电容不适合评估板)

    电源设计器 webench 建议的计算如上所示、但我也使用了 TI 提供的电子表格、其中使用了我使用过的组件值。 下面给出了电子表格中的频率响应。

    我认为没有什么看起来相关的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的原理图中存在相当大的误差。

    反馈分压器 R17/R20应连接到输出端而不是 SW 节点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,我怎么没发现这一点…… 感谢弗兰克一双看起来需要一双新的眼睛!