This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:遇到振荡、LMR33620无法提供稳定的5V 输出

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945466/lmr33620-encountering-an-oscillation-and-the-lmr33620-cannot-provide-a-stable-5v-output

器件型号:LMR33620

您好!

 

我们对同步电压控制器 LMR33620BRNX 感到担忧。 为了获得5V 的输出电压、我们遵循了您对电气设计的建议。 您会发现随附的电气设计(dcdc_Schematic。png)。

 

此电压控制器用于为风扇等外设供电(请在 fan_Schematic 中找到所附的电气设计)。 风扇的通电/断电由一个 IO (原理图中的 MCU_FAN_EN)控制。 问题是当风扇打开时、会在5V 上观察到振荡、峰值约为7.2V。 风扇启动期间的电流消耗约为1A (连接的信号显示在 osc_signals.png 中)。 这种意外的电压峰值可能会损坏由该控制器供电的其他外设、因此我们需要了解其来源。

 

您对这些振荡有何解释、以及电压稳压器为何无法在风扇启动期间保持5V 电压。 您对如何防止这些振荡有什么建议吗?

 

感谢你的帮助。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此测试期间的输入电压是多少?

    您能否在输入端放置一个示波器探针并确保其清洁。

    什么是峰值风扇电流;很难读取。

    您能否使用电阻器或 Eload 进行测试并查看它是否正常;是否没有风扇负载。

    您能否暂时移除 C14并再次测试。

    请发送 PCB 布局快照。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的快速响应! 以下是您的问题的答案:

    -输入电压为10V 电源。 我在上面放置了一个示波器探针(蓝色信号)。

    -风扇峰值电流约为1A。

    -实际上、我们在使用电阻器时遇到了同样的问题(请参阅下面的信号)。 我尝试使用1k 欧姆、因此风扇不是问题... 可能是风扇过滤器(L4和 C61)?

    -删除 C14没有改变任何效果。

    -请找到我们 PCB 布局的两个快照。

    你有什么想法吗?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的布局还不错。  我唯一要说的是避免在电源组件上使用散热器。

    风扇过滤器可能会导致一些问题。  我会尝试移除 L4和/或 C61并使用 R LOAD 进行测试

    如果 R LOAD 看起来正常、则使用风扇负载。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    删除 L4和 C61可解决该问题。 因此、我们需要使用另一个风扇滤波器。

    不过、我们仍然有一个压降、可以在所有屏幕上看到。 可以通过添加软启动、连接 C58和 R89来纠正该问题、但我们感到惊讶的是、电压控制器无法管理电流峰值(1k 负载仅为5mA)。

    感谢 你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为开关上的软启动是一个很好的计划。

    谢谢