请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQSTUDIO 主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、
你(们)好。
我将 bqstudio 升级到了1.3.101.1的最新版本。 它是1.3.86.6版本。 当我连接 EVM2400时、我连接了 SS。 它可以检测 bq40z80、但不会自动打开。 如果我从监测计中手动选择 bq40z80、我的配置似乎是错误的。
等待您的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、alikaan、
看起来此固件的 bqz 文件可能会丢失。 请安装固件包,并告诉我它是否可以解决问题。另一种方法是在安装固件包后升级到此新固件版本。 固件链接
此致、