This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:模拟控制 MPPT 和输出电压

Guru**** 2512435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946751/bq25504-simultanious-controlling-mppt-and-output-voltage

器件型号:BQ25504

尊敬的先生或女士

我正在实现分立式升压转换器的 MPPT 功能、该转换器专为低功耗 TEG 应用而开发。 我已经评估了三种最适合此应用的 MPPT 方法:Pertrub and Observe、Incremental Conductance、Fracnional 开路电压(FOCV)。 正如我正确理解 BQ25504的数据表、您实现了 FOCV 算法。

我模拟了全部三个 MPPT 算法、它运行得很好。 但只有一个控制环路、因此未调节输出电压、仅调节工作点。

您如何管理器件中的电压控制和 MPPT 环路? 这些是您的驱动变量、可根据需要进行更改以获得恒定电压和最大运行点。 我假设 MPPT 仅在负载较高且电池正在放电时激活。

另一个问题是整体效率。 当 MPPT 硬件消耗的功率超过我们从收集装置中获取的功率时、这是不值得的。 那么、您是否关闭 MPPT?

我希望我的问题能清晰明了。

此致

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    BQ25504使用非连续模式 PFM 升压转换器。  升压功率 FET 打开、直到电感器电流达到每个比较器的峰值电流(典型值230mA)、或者输入电压降至低于每秒 MPP 点的比较器(阈值由外部电阻器设置)。 在电感器电流达到零之前、功率 FET 无法再次导通。 一旦 VSTOR 上的电压达到每个外部电阻器的第三个比较器 VBAT_OV 阈值、升压转换器就会关闭。  当转换器停止并重新采样输入源的开路电压时、每256ms 重新计算一次 MPP。  当充电器每64ms 重新采样一次 VSTOR 电压时、会重新计算 VBAT_OV 阈值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

    感谢您的超快响应。

    那么、我是否正确地理解、您的升压转换器由 MPPT 控制并由于 PFM 而根据频率进行调整? 如果电池电压超过 VBAT_OV 的电压、您只需禁用升压器并让电池放电、因为 VSTOR = VBAT?  如果 VSTOR 减小、您将再次启用升压器、如果 VSTOR 降至 VBAT_UV 以下、您将从 VSTOR 断开 VBAT 以防止电池放电?

    基本上、您的电压控制可以防止电池过度充电和欠压用户指定的阈值、对吗?

    此致

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的。  非常简单、以便 Iq 保持低电平。

    此致、

    Jeff