This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:LP5912Q2.5DRVRQ1的 OBS 组成

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946066/lp5912-obs-conformation-of-lp5912q2-5drvrq1

器件型号:LP5912
主题中讨论的其他器件:TPS745-Q1

您好,

我们获得 了有关 LP5912Q2.5DRVRQ1的 OBS 信息:

"我想提供这些信息、但我的手与此事息息相关。 遗憾的是、我们没有器件型号 LP5912Q2.5DRVRQ1的任何信息、因为这已经过时了。"

这意味着 LP5912Q 的所有系列部件都是 OBS、还是仅是 LP5912Q2.5DRVRQ1? 任何关于引脚对引脚解决方案的建议都可以替代它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    并非完全 P2P 选项、但采用 DRV 封装的 TPS745-Q1具有相同的封装、但引脚稍有不同:

    TPS74525PQWDRVRQ1

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你威尔逊。

    只有 LP5912Q2.5DRVRQ1具有正确的 OBS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    是的、只有 LP5912Q2.5DRVRQ1具有 OBS。

    此致、

    Wilson