This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:电感值建议

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946647/bq24780s-inductor-value-suggestion

器件型号:BQ24780S

您好!

对于最大充电电流为3.5A 且开关频率为800kHz 的4节电池应用、我们建议的电感值范围是多少?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表(表1)建议采用3.3uH 或4.7uH。  电感器电流纹波在3.3uH 时为27%、而在4.7uH 时为20%。